结果:找到"焊接工具 恒温烙铁 恒温焊台 ",相关内容1000条
  • ardtek大功率高温自动休眠版H-30T速热恒温烙铁免费试用2024!!!!!!
  • ×××××先说至关重要的:针对企业推出永久免费试用样机,联-系-方-式请自行找谷哥哥或度娘娘索取××××××(其次,说点小遗憾,因为一款烙铁就能适应N多焊接场合,型号规格就会非常的少,这一点,不符合相关供应商入住条件,真心遗憾)H-30T恒温电烙铁是基于CL-018GE升级迭代的最新最强版本,完美整合了适应更广泛作业场合的多项关键性能,尤其是增加了极其实用的双重休眠功能。1、全球电源通用——全范围适应90V~230V/50/60HZ的市电电源。2、升温迅速——尽管使用稍大一些的烙铁头,通电到熔锡的时间依然保持在25秒左右,足以满足极高的焊接效率。3、可使用600℃度高温焊接——具备流畅焊接大...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 自动休眠 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2024-01-21 10:17:00
  • 阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
  • 概述对于一个电子开发者、一个硬件工程师,一把称手的烙铁是不可或缺的。在此之前一直是使用是一台T12。其他型号的9XX系列的烙铁也用过不少,由于这个市场比较混乱,产品质量良莠不齐。此次有幸试用了阿尔达便携式速热恒温烙铁,本次试用的是带有休眠功能的新款H-20T。参数如下:从参数上看,融锡时间小于20秒,虽然比不上T12的几秒融锡快,但这个时间相对于900系列来说,在当前功率下,已经算是很快的了,而且相比于其他的优点,这点时间上有差异也是可以接受的。在使用这台烙铁焊接了两块板子后,有一些体会。体积:体积是真的小。与手头上的一台T12的焊台对比看一下。而此款H-20T主机的体积只为50*80*28...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 发帖人:foxele 发帖时间:2023-05-04 09:10:00
  • 阿尔达便携式速热恒温烙铁免费试用活动开始接受申请!!!
  • CL-018GE恒温电烙铁是阿尔达科技针对环保无铅焊接工艺,结合手工焊接烙铁的特性,综合考虑,潜心为电子焊接量身打造的一款高性能,高品质,价廉物美的新一代恒温烙铁。自2009年试生产开始,经过铁杆用户群历经11年的实际应用,技术上完全成熟,品质过硬,性能稳定优越,有望成为继一代经典白光936之后,无铅环保时代的通用型恒温烙铁经典——大家都愿意用,喜欢用,用得起,用得好的首选焊接烙铁。1)极简主义——全面剔除与焊接属性无关的一切元素,不为诸如数字显示之类表面的高大上做任何的多余设计。2)实用主义——并不追求绝对的温升速度,仅将温升速度提高到通电20秒能融锡焊接,确保满足常规的无铅焊接(936一...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 免费试用 硬件开发 发帖人:这里是个新江湖 发帖时间:2023-02-06 21:33:00
  • 实在忍不住推荐的一款超好用实用的恒温烙铁!!!!!
  • 型号:CL-018GE适应全球电压范围:90-230VAC发热速度:通电15秒融锡,效率明显。烙铁头:通用900系列(与936焊台系列通用)敏感器件安全保证:发生静电漏电自动声音报警。配得上“工业级”这个级别——有品质,有效率,更有独到的敏感器件静电漏电防护设计,平均能耗18瓦左右,节能效果也是一流。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:天堂之鸟 发帖时间:2023-02-04 20:20:00
  • 立创eda专业版辅助焊接工具建议增加“值”列
  • 面积较小的PCB上一般都不标注电容电阻值,区分起来比较麻烦,而且数量较多立创器件库的“器件型号”列大多都不包含值,非常建议辅助焊接工具增加“值”列
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 辅助 发帖人:ljkgpxs 发帖时间:2022-03-24 14:26:00
  • 晶振焊接前为什么一定要了解它的温度范围
  • 在电子元件行业中晶振行业最为复杂。因为晶体本身的关系对参数要求也非常严格,不同的产品用到的晶体参数不同,像一些消费类的产品所用到的晶振相对要求要低很多,而一些高精密的产品如通讯类产品,仪器类等参数要求就要高很多,特别是在温度系数有要求下,就需要用到高精密的温补晶振。稍微了解晶振知识的朋友都知道,晶振的温度系数是很多厂家比较看重的,不管是产品生产过程中还是使用的情况下,卷盘装的贴片晶振厂家都是使用自动贴片机来进行产品焊接,使用自动贴片机就要进行波峰焊接,波峰焊的温度正常都比手工焊接的温度高,所以这就是为什么很多客户问我们有没有宽温晶振的原因。而且有些客户设计的产品还需要过高温锡炉,这里就要涉及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-22 17:00:00
  • EDA专业版焊接辅助工具功能改进
  • 请问可以改进立创EDA专业版自带的焊接辅助工具么。以往我使用标准版的时候我都是导出PCB的json文件通过InteractiveHtmlBom来生成Html文件做可视化BOM,专业版现不支持导出PCB的json文件,所幸专业版有焊接辅助工具。但是当我实际使用的时候发现使用体验很不好,现根据使用体验提出一些改进建议:1、3D视图中颜色太多,而焊接辅助工具中提示采用蓝色,当元器件数量很多时,其并不明显,容易有疏漏,可以尝试参照InteractiveHtmlBom的风格,或者自行设计更为醒目的方式。2、只能通过点击左侧元件获取其在PCB的实际位置,而不能通过点击元器件位置获取其信息。3、专业版进入...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 专业版 辅助 发帖人:RaoBiu 发帖时间:2021-12-06 22:17:00
  • 氮化镓器件的封装
  • 图片
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 氮化镓器件怎么,太小了,电不了啊 发帖人:未来大神 发帖时间:2017-08-23 21:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: